主题中讨论的其他器件: TPSM8D6C24、 TPSM8D6B24、 TPSM8D6C24EVM-2V0、 TPSM8D6B24EVM-2V0、 USB-TO-GPIO2
大家好、
我对 TPSM41625有疑问。
客户正在考虑使用具有5V 输出和50A 负载电流的 TPSM41625。
对于5V 输出、负载电流高达22A、那么3个 TPSM41625能否实现50A 负载电流?
TPSM41625 (17A) x3pcs = 51A
或者、您还建议使用其他哪些具有内置电感器的直流/直流转换器?
此致、
石田山