请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27411-G1 您好!
我们使用 BQ27411-G1。 由于器件无法读取电池信息、我们不时会在几个月内收到客户提供的器件。 几乎每次 BQ27411-G1都不响应请求。 电池完全放电或断开电池几秒钟即可解决问题。 在这种情况下、我们会尝试了解 BQ27411-G1可以保持沉默吗? 我们在这种情况下应该做些什么。 我们看到的唯一方法是设置额外的密钥、以便在发生这种情况时在短时间内断开 BQ27411-G1的电源、但该解决方案是奇怪的、需要额外的组件。 您可能会说为什么会发生这种情况、我们可以做什么?
此致、
Aleksei。