This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:TPS92515是否支持30Hz PWM 输入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994367/tps92515-can-tps92515-support-30hz-pwm-input

器件型号:TPS92515

大家好、  

数据表提到 TPS92515可以支持100Hz 至2kHz 的标准 PWM 输入、频率低于100Hz 的频率如何、比如30Hz?

支持此频率有任何潜在风险? 还有其他需要考虑的方面吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    但是、如果 PWM 处于低电平并持续较长时间、UVLO 可能会跳闸。  这可以通过增加引导电容器值和 VCC 电容器值来实现。

    您希望使用什么 PWM 占空比范围?

    此致、