This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:器件故障

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993659/tps53319-device-failure

器件型号:TPS53319

您好!

我的客户正在使用 TPS53319进行设计。
上电后、其负载电流开始间歇性增加。
然后、一些 TPS53319 (他们称之为好器件)工作正常、但一些 TPS53319 (他们称之为这个 NG 器件)停止工作、Vout 下降。
请参阅以下 xlsx 文件。
tidrive.itg.ti.com/.../6405b179-8bb7-48d2-9e00-3f49456c9aea

第1页显示了它们的原理图、TPS53319用作 FCCM。
第2页显示了良好器件和 NG 器件的 Vout (CH1)、电源正常(CH2)和 Iout (CH4)。
第3页显示了 Vout (CH1)、电源正常(CH2)、VFB (CH3)和电感器电流(CH4)。
Vout 压降通过额外的200uF Cout 进行修复。

请告知 NG 器件发生了什么情况、并说明根本原因。
另外、请解释为什么额外的200uF Cout 可以解决该问题。

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 OVP 是触发的。    当 OVP 触发时、hs FET 关闭、低侧打开、直到电压低于 UVP 阈值。  

    添加200uF 可最大限度地降低输出电压过压。     

    在测量期间检查 FB 引脚、并检查电压是否超过720mV。  

    OVP 理论故障排除的一种方法是在 NG 器件的低侧反馈电阻器上添加一个小电容器、而不使用200uF 电容器。

    小电容器应用作滤波器、并防止 FB 电压超过120%  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    我、看、非常感谢!

    谨致问候、

    希拉诺