This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92830-Q1:低 PWM 占空比时输出 LED 闪烁

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92830-Q1, TPS92830EVM, TPS92613-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991887/tps92830-q1-output-led-flicker-at-low-pwm-duty-cycle

器件型号:TPS92830-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS92830EVMTPS92613-Q1

我使用 TPS92830-Q1通过外部 PWM 源驱动3个高功率 LED、目前正在使用评估板对其进行测试(TPS92830EVM)。 然而、当以低占空比(大约15%)驱动任一 PWM 输入时、LED 明显闪烁。

我已经检查了输入 PWM 波形上的抖动、大约250ns 时的抖动看起来不错、但输出上的抖动大约为14us;请参阅下面的波形:

PWM 输入抖动:

输出抖动(在驱动器的 LED 输出端):

两个波形:

我们需要的是以低占空比运行 LED、而不会出现可见闪烁-您能否提供一些输入来说明这种情况的发生原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的器件无法支持短周期导通时间、因此如果您想在低占空比中使用、请增加频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的响应、但您能否澄清 PWM 最短导通时间应该是多少? 此外、当您说"增加频率"时、您是否意味着增加周期? 增加频率将导致相同占空比的导通时间更短!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我是指降低。 您可以自行测试最短导通时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。 TI 的单个 LED 驱动器(例如 TPS92613-Q1或 TPS92610QPWPRQ1)是否有相同的限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、tps9261x 的最短导通时间大约为10us。 它是否能满足您的需求?