主题中讨论的其他器件: BQ27426
大家好、团队、
目前正在使用 bq25150电池控制器、AM FAC
为锂离子电池充电时出现问题
1.AM 无法在 BAT 端子上获得电池稳压电压。
默认情况下、bq25150的数据表中提到3.6V。
但电池端子处的电压为1.9v、这些电压是多少、
这是 LDO 输出电压、或者它可能是什么、
即使在禁用 LDO 时、电池端子上也会获得这些1.9v、原因可能是什么??
我要说的一件事是我的 BAT+和 BAT-端子连接到了
电量监测计 bq27426、这些电量监测计是否驱动我的电池稳压电压?
4.应该配置什么以及 为锂离子电池充电所需的 ADC 中的寄存器是什么?