This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65084:Buck4压降

Guru**** 2506545 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992315/tps65084-buck4-voltage-drop

器件型号:TPS65084
主题中讨论的其他器件:TPS65094

先生,您好:

我们使用的是 TPS650842。

我们的系统将在待机模式下关闭。

请参阅下图。

CH1为 Buck4的 VOUT (VCC1P05_A)、而 Ch2为 Buck4的 IOUT (VCC1P05_A)

我还附上了原理图供您参考。

请向我们提供建议、我们应该检查哪些要点?

非常感谢。

e2e.ti.com/.../For-E2E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在图中没有看到任何具体表明 BUCK4有问题的东西。 您能否利用此常见问题解答在尝试确认特定电源轨是否存在问题时继续进行调试: https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/992402/faq-tps650864-regulator-is-shutting-down-or-measuring-x-lower-than-expected---what-is-the-cause 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我们检查显示 COLDOFF、UVLO、OCP、BUCK4_PWRFLT 的寄存器。

    根据这些标志、我们将检查 VSYS、ENABLE、BUCK1/3/4/5 OUT 电压和 BUCK4 OUT 电压/电流。

    我们可以看到、在 BUCK4发生异常之前、所有电源轨都可以正常工作、当 BUCK4降至大约0.6V 时、其他 BUCK1/3/5也将启动压降、而在1ms 后、BUCK3/4/5将重新启动。

    请参阅下图。

    然后、我们检查 BUCK4的 LX4、FB4、VOUT 和 I OUT。

    我们可以看到 FB 和 VOUT 没有任何异常波形、但 IOUT 和 LX4有一些异常。

    为什么 I OUT 具有负电流? 为什么 PMIC 停止开关?

    请参阅下图。

    请告诉我们您的建议。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您的详细调试。

    UVLO 始终在首次加电时设置(PMIC 是第一次加电时来自 UVLO 事件)、因此这并不奇怪。

    如果 PMICEN 在任一点上为低电平、COLDOFF 被触发

    OCP 指示电源故障、BUCK4_PWRFLT 显而易见。

    1. 看一下开关波形、在负电流点肯定会有什么奇怪的现象-您能否进一步放大以查看开关频率和最大/最小电压?
    2. 您发现此故障的频率如何、是否存在温度等任何先决条件?
    3. 您是否能够写入 BUCK4_MODE = 1b 以查看这是否有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的建议、请参阅我们的答复、如下所示。

    1.我想哪一个是噪声、请参考图以了解详细信息。

    2.这是随机的,到目前为止我们无法确定时间。

    如果让 BUCK4处于 PWM 模式、我们将其持续测试20个小时、但我们没有发现这种错误情况、但我们的器件在空闲模式下需要低功耗、我们需要继续使用 PFM 模式。

    请为我们提供建议。

    非常感谢。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    更新波形供您参考。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Statham、

    感谢您提供更新的详细范围截图。

    这与几年前我们在 TPS65094上处理的另一个问题是一致的、TPS65094是相同的器件、但对于 Apollo Lake 而不是 Braswell (https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/757046/tps65094-pmic-resets-after-glitch-on-buck5-output?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65094%25252525252520switching# 和 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/894078/tps65094-low-temperature-issue/3314225?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS65094%25252520switching#3314225 看起来都是相似的)

    这些情况与在 PFM 模式下向 PMIC 注入系统级噪声有关、但两者都可以切换为强制 PWM 来解决该问题。 即使经过广泛的测试、我们也无法在 EVM 上重复此操作、因此、这似乎是电路板布局或用例特定的问题。 我们建议的一些项目应予考虑、但不是由于时间限制:

    • VREF + AGND 连接清理(未连接到散热焊盘或布置在靠近降压输入/输出电容器的位置)
    • PVIN3/4/5输入和输出电容器 GND 与 BUCK2隔离(根据电流预计是最大的噪声影响因素)
    • LX3/4/5不能与彼此或其它降压电路并联

    在其中一种情况下、他们还提到 可以在需要时切换强制 PWM -特别是我认为他们只是在低温时看到问题、因此他们在温度低于0 C 时使用强制 PWM (预期在正常使用情况下很少发生)。

    如果您可以将故障关联到事件、这可能有助于调试该特定的电路板。 执行此操作的方法:

    • 将其与稳压器连接:
      • 通过使用外部电源"过度驱动"特定稳压器来消除其噪声
        • 例如、如果 Buck2以1V 电压运行、则为其提供1.02V 电压并确认其不再切换
        • 如果不再发生关断、则我们可以专注于该 BUCK 布局
        • 风险:如果发生关断、外部电源默认不会关断-我建议尝试通过触发器强制其关断
    • 与温度关联-在寒冷条件下会发生更多情况吗?