This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093:直流/直流升压转换器的输出错误

Guru**** 2506005 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61093

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993015/tps61093-wrong-output-from-dc-dc-boost-converter

器件型号:TPS61093

我有一个奇怪的问题、我希望帮助解决这个问题。

我将 TPS61093用作升压转换器。

输入电压为3.1V 稳压电压。 输出电压应介于14.0和15.0V 之间、以驱动符合旧显示规范的 OLED 显示屏。

根据数据表、带有标识符的反馈电阻器为 R1 = 287K、R2 = 10.2K。  这将提供14.57V 的输出电压。 但是、无论有无负载、电压输出都大约为13.3V。

如果我将 R1更改为307K (使用680欧姆与560欧姆并联)、则在没有负载的情况下输出电压为14.07V。 如果我在输出端放置1K 电阻器负载、则输出电压为14.06V。 FB (引脚7)上的电压为0.456V。

我在具有可重复结果的三个 PCBA 上尝试过这种方法。 输出在所有情况下都是稳定的、并且示波器迹线没有明显的纹波或噪声。

由于外壳中高度受限、我使用了一 个低 profille Bourns SRU5018-100Y 电感器、该电感器为10uH、额定电流为1A、并且直流电阻仅为65毫欧。

那么、问题是、为什么输出电压不符合数据表中的公式?

原理图在这里。  

4层 PCB 上的布局非常紧凑、没有任何长轨道等

如果有任何帮助,我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请移除 CFF。

    2.更改 R7 = 200k Ω、

    再添加一个0603输出电容器。

    4.如果仍发现问题、请测量 VIN/VOUT 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jasper

    它解决了问题! 增加的输出电容器没有任何影响。 CFF 也没有产生任何影响。 但是、当 R7达到200K 时就实现了这一目的。 实际上、根据公式、输出是干净的、为14.46V。 为什么这样可以解决问题?

    如果你去过澳大利亚,我给你一杯啤酒。 主席先生、您的快速响应和修复非常感谢。