请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LV2862 大家好、
客户正在寻找 UVLO 阈值的最小、典型和最大值。
但为了计算、他需要这些值。
您有此信息吗?

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户正在寻找 UVLO 阈值的最小、典型和最大值。
但为了计算、他需要这些值。
您有此信息吗?

谢谢。
您好 Frank,í a
恐怕我们没有官方数据。
当我们的客户设计其系统时、他们需要使输入电压大于4V、以确保输入 UVLO 关闭。 当输入电压<3V 时、我们可以 确保 输入 UVLO 开启。 这就是 我们在设计电路时需要确保的内容。 如果它们需要更高的 UVLO 阈值、则可以使用 SHUT 引脚和 RES 分频器来实现该目标。
您的客户想要计算什么? 如果这不能解决他们的问题。 我们可以做一些进一步的讨论。
BR、
维克多