This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BC1.2检测开关和充电解决方案

Guru**** 2504975 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991238/bq25895-bc1-2-detection-switch-and-charging-solution

器件型号:BQ25895
主题中讨论的其他器件:BQ24392

您好!

我认为我必须遗漏一些明显的东西、但有人请我指出正确的方向。

我正在寻找一种通过 USB 端口为电池充电的解决方案。 我希望在将 USB D+/D-插入 SDP 或 CDP 时保持连接到我的主机 MCU、并在连接到 DCP 时保持全速。 我可以想到的解决方案是使用 BQ24392 +电池充电器等器件。 我想知道是否存在包含 USB 数据开关和电池充电器的单芯片解决方案。 我发现许多充电器具有 BC1.2、但没有 USB 开关。 我在这里错过了什么吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D+/D-引脚用于在插入 VBUS 电源时进行 USB 输入电流限制检测。  在充电器输入电流限制检测过程中、主机必须能够连接 HIZ D+/D-引脚、以便由充电器驱动 D+/D-引脚。 如果主机无法连接 HIZ D+/D-引脚、则需要使用 USB 开关 来隔离主机和充电器。 有关示例电路,请参阅 www.ti.com/.../sluuba2b.pdf 上的 EVM 用户指南。

    谢谢、

    宁。