This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:输出电流

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991303/bq24075-output-current

器件型号:BQ24075

大家好、

你好。

在数据表的表8.3建议运行条件中、4.5A 的 IOUT 是什么意思? 这是否意味着在输入电流为1.5A 时、输出电流为4.5A?

如果我要连接到输入源、而没有电池、那么器件可以产生多大的电流?

提前感谢!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    4.5A 是您从 OUT 引脚上看到的最大可能电流、可以是输入电流和电池补充的组合。

    如果只有一个输入源、OUT 可输出至编程的 ILIM。   

    此致、

    Anthony Pham