This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51218:CCM 条件下的 VFB 电压

Guru**** 2506475 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990829/tps51218-vfb-voltage-at-ccm-condition

器件型号:TPS51218

您好!

我们的客户询问了 CCM 条件下的 VFB 最小电压、最大值、因为他可以在跳跃模式下看到这些数字、但在数据表中无法在 CCM 中看到这些数字。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、IMI-SAN、

    在数据表中、它标记为(1)、这意味着该数据  由设计确保。 未经生产测试。 在 CCM 条件下、我们没有 VFB 的最小值和最大值。  

    您可以参阅跳过模式。 它们是常见的、或者 CCM 比跳跃模式小一点。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我知道 CCM 下的 Vref 容差与跳跃模式类似或略低、即0.7000V +/-0.5%@Ta=25C、0.7000V +/-0.8%@Ta=0C 至85C、0.7000V +/-1.0%@Ta=-40C 至85C。

    此致、