您好 ,专家
我们 执行短路 SCD 测试、16节串联 LFP 电池、52V、P+/P -短路、电流约为2000A。
测试失败、并且一些 FET 已损坏。
但 bq76952芯片也损坏似乎很奇怪、
因为我们无法读取任何温度信息、
无法读取芯片内部的温度。
此外 、无法读取电池组电压、LD 引脚电压和电池组引脚电压。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jmyang、您好!
我认为1kOhm 应该可以。
查看您的原理图、您似乎使用的是一个路径中包含 PNP (Q5)和47欧姆电阻的本地关断电路。
在关断环路中选择的电阻器可能太小。 如果关断速度太快、则走线或负载中的任何电感都可能产生较大的电压瞬变、进而可能损坏 FET 或器件。 特别是在电流较高(V = L*di/dt)时,如您看到的2000A。 平衡关断速度非常重要、以确保它不会过快或过慢。
我还想问一下您的输入电池滤波器使用什么电容器?
此 e2e 线程可能有助于了解如何调试短路事件:
此外、短路事件期间是否有任何波形? 观察到任何大电压瞬变?
此致、
Luis Hernandez Salomon
Jmyang、您好!
FET 似乎达到雪崩。
SCD 延迟设置不会改变关断速度。 它会更改检测到 SCD 保护后触发它所需的时间。
在您的设计中、您将局部关断环路与 PNP 晶体管配合使用、因此您不会使用驱动器来关断 FET。 FET 的转速可能过快(在关断环路中有一个47欧姆的电阻器)。 尝试使该电阻器更大(R77)、以降低 FET 的关断速度。 这将减少由迹线/负载电感引起的大电压瞬变。 如果您将关断速度加倍、则可能会将瞬态降低一半。
请告诉我这是否有帮助。
此致、
Luis Hernandez Salomon
Jmyang、您好!
您能否尝试将 SCD 延迟降低至15us 并增加关断环路的电阻?
2000A 是一种非常高的电流、它可以很容易地激发导致 您看到的大电压瞬变的电感。 FET 似乎达到雪崩击穿、这就是电压似乎 在~116V 时达到最大输出的原因
电池也具有电感、因此当您过快地关闭时、电池电压也可能升高、这可能是您在 B+/B-之间看到的~120V。 在切换 R77电阻器时、您是否看到电池电压有任何差异?
此致、
Luis Hernandez Salomon