请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23758 尊敬的团队
客户希望找到802.3af (13W)的 PD 解决方案。 因为存在尺寸限制。 他们希望减小 PCB 尺寸。
我知道、PSR 控制器方法可以减少次级侧组件并减小总 PCB 尺寸、对吧?
对于13W 应用、并考虑 PCB 尺寸、是否应根据 TPS23758的要求? 如果没有、您能帮助推荐更好的解决方案吗?
非常感谢
丹尼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.