This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23758:解决方案选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23758

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162122/tps23758-solution-select

器件型号:TPS23758

尊敬的团队  

客户希望找到802.3af (13W)的 PD 解决方案。 因为存在尺寸限制。 他们希望减小 PCB 尺寸。

我知道、PSR 控制器方法可以减少次级侧组件并减小总 PCB 尺寸、对吧?

对于13W 应用、并考虑 PCB 尺寸、是否应根据 TPS23758的要求? 如果没有、您能帮助推荐更好的解决方案吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:

    什么是客户系统规格..... 它们是否需要隔离以及 DCDC 的输出电压是多少?  

    客户的主要问题是减小 PCB 尺寸和 BOM 吗?  

    是的、您是正确的 PSR 会减少 BOM 和总尺寸。  

    非常尊重、

    Brandon Beader