This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 RAM 区域中的数据丢失

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159713/bq76952-data-loss-in-bq76952-ram-area

器件型号:BQ76952

BQ76952的 RST 引脚在3.3V 时直接用于生成随机数小于1秒的尖峰脉冲、这会导致 BQRAM 区域中的数据丢失。
MCU 用于向 RST 发送常规尖峰脉冲、间隔为10ms 至1100ms、并且 BQ76952的 RAM 区域中未发生数据丢失。 请帮助检查随机脉冲复位(RST)的可能原因。

BQ_partMCU_part

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了器 件的部分复位(高电平信号< 1秒)或关断(高电平信号> 1秒)之外、我建议不要将 RST_SHUT 引脚用于其他应用。  如果器件在 RST_SHUT 置为高电平时正在更新 RAM 中的某些内容、则可能会导致 RAM 无法进行完整性检查并执行完全复位。  这可能是您看到完全 RAM 似乎随机复位的原因。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想在短时间内唤醒 BQ、它应该处于第二级,您能给出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我想在短时间内唤醒 BQ、它应该是毫秒级,您能给一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在参加一个研讨会、今天无法回答 e2e 的问题。  我明天会回复您。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好,在等你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望确保我正确理解您的问题、因此我将提出几个问题:

    您是否希望仅在几毫秒的时间内将器件从睡眠模式唤醒、并且在器件唤醒后、是否希望器件恢复睡眠模式?  如果是、 为什么要在如此短的时间内唤醒器件?  是否要进行某些测量?

    我对你原来的问题也有点困惑。  您是希望在向 RST_SHUT 引脚发送高电平信号时发生数据丢失、还是希望防止数据丢失?  您是否尝试使用 RST_SHUT 引脚实现其复位或唤醒功能?

    如果您尝试将 RST_SHUT 引脚用于复位功能:向 RST_SHUT 引脚发送高电平信号会部分复位器件。  要完全复位器件、必须提供 RESET 命令。  您无法通过向 RST_SHUT 引脚发送高电平信号来执行完全复位。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想将 BQ 唤醒一秒钟以检查外部条件。 然后、我的 MCU 进入睡眠模式、然后 BQ 进入睡眠模式。 这可以降低我的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此过程是每秒,一次的周期性过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有兴趣进行哪些测量?  如果您有兴趣进行周期性测量、可以在睡眠模式下完成此操作。  

    如果需要、可将器件处于睡眠状态时进行的测量之间的时间从5秒调整为1秒。  您不必唤醒设备。    有关这方面的更多详细信息、请参阅 TRM 中的第13.4.2.2节"电源:睡眠:电压时间"。  

    我将在此处提供 TRM 链接: 《BQ76952技术参考手册》(修订版 B)(TI.com)。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢