This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:有源电源选择

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160991/lm5060-q1-active-power-selection

器件型号:LM5060-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5060LM74800-Q1

您好、TI、

 

我使用此 MOSFET PSMN4R8-100BSEJ 和 LM5060QDGSRQ1、并在两个电源 PS1:48VDC 和 PS2:44VDC 之间进行有源电源选择。 ps1始终处于优先级。 如果 PS1不存在,则只有 PS2处于活动状态。

 

查询

  1. IC LM5060QDGSRQ1可以安全驱动多少个 PSMN4R8-100BSEJ MOSFET、而不会出现任何问题?
  2. 我想禁用 UVLO 和 OVP。(如果我将固定电压源作为此引脚的基准、此 IC 是否工作?
  3. 根据下图、我的输出电压正在传输到我的输入、如果没有 PS2、我的 PS1始终处于活动状态。 我将在输入引脚处获取电压、因为这会影响我的感应。
    请指导我,先生如何解决?

  1. LM5060QDGSRQ1可在低电流或空载条件下正常工作。 如果我们通过 MOSFET IC 增大负载或电流、则关闭 MOSFET 栅极。 如果 ENABLE 引脚为高电平。 请告诉我、如何禁用此功能?

 

此致

Murthye2e.ti.com/.../LM5060_5F00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    对于优先级电源多路复用、我建议使用 LM74800-Q1、如下面所示。  

    有关此主题的更多信息、请参阅"使用理想二极管控制器实现可靠反向电池保护的系统架构"应用手册中的"电子签名6:具有优先级电源多路复用功能的反向电池保护"部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    但该器件在过去2年中没有库存。

    请您回答上述问题、
    我将仅将 LM5060QDGSRQ1 IC 用于单个电源、用于测试以驱动 MOSFET。

    我不会将此 LM5060QDGSRQ1 IC 用于电源多路复用。

    此致
    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    让我在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Praveen、您好!

    正在等待您的回复

    提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murthy、

    1. IC LM5060QDGSRQ1可以安全驱动多少个 PSMN4R8-100BSEJ MOSFET、而不会出现任何问题?
      1. LM5060可以驱动的并联 FET 数量没有限制。 您需要考虑、随着并联 FET 的数量增加、导通和关断时间也会增加。  
    2. 我想禁用 UVLO 和 OVP。(如果我将固定电压源作为此引脚的基准、此 IC 是否工作?
      1. 是的、为 UVLO 和 OVP 提供外部电压源应该有效。  
    3. 根据下图、我的输出电压正在传输到我的输入、如果没有 PS2、我的 PS1始终处于活动状态。 我将在输入引脚处获取电压、因为这会影响我的感应。
      请指导我,先生如何解决?
      1. 这无法解决。 因此、该器件不适用于电源多路复用器应用。

    1. LM5060QDGSRQ1可在低电流或空载条件下正常工作。 如果我们通过 MOSFET IC 增大负载或电流、则关闭 MOSFET 栅极。 如果 ENABLE 引脚为高电平。 请告诉我、如何禁用此功能?
      1. 除非  过流故障关闭栅极、否则不会出现这种情况。 请使用   https://www.ti.com/product/LM5060#design-tools-simulation 上提供的设计计算器验证过流阈值