This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570效率

Guru**** 2506375 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, TIDA-00242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161005/bq25570-bq25570-efficiency

器件型号:BQ25570
主题中讨论的其他器件: TIDA-00242

你(们)好。

我查看了 TIDA-00242 (通过使用 BQ25570)测试报告链接: https://www.ti.com/lit/ug/tidu382/tidu382.pdf?ts=1655081493736

在第一页上、功率级别为1.8mW、超级电容器的电容为47mF。 根据右侧的图形、将47mF 超级电容器从0V 充电至4.2V 所需的充电时间约为4041秒。 通过使用 E=1/2*c*(V2^2-V1^2),根据该图计算出的平均输出功率约为0.103mW。 通过使用 n=Poutput/Pinput、0.1025mW/1.8mW*100%= 5.5%?  

我是否可以知道该计算是否正确? 以便 bq25570充电器的效率仅为5.5%? 还是我犯了个错误?  如果是、如何提高 BQ25570为电容充电的效率?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    当为 超级电容器充电的电压范围为0至1.5V 时、充电器处于冷启动模式。  冷启动效率很低。  从1.5V 到4.2、升压充电器的效率要高得多。   使用 BQ25570为超级电容器充电、将超级电容器连接到降压稳压器的输出会更快、更高效。  冷启动时间缩短、降压稳压器可防止升压转换器返回冷启动状态。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下(将超级电容器连接到降压转换器的输出)、我是否应将负载连接到 Vstore 或也连接到降压转换器的输出(与超级电容器并联)?    另一个问题是 、在 将超级电容器从0充电至1.5V 时、充电器处于冷启动模式。 是1.5还是1.8? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    是的。 负载也必须位于降压转换器的输出端。

    退出冷启动的规格为:

    不确定 Gordon 为什么报告1.5V。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    在这种情况下、(我仅使用超级电容器、无电池)并将超级电容器和负载连接到 Vout (降压转换器的输出)、Vbat 是否仍然具有任何功能? 在设计 PCB 时、能否将其保持为开路状态? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我连接超级电容器并同时在 Vbuck 上加载、这是否意味着超级电容器上的电压只能充电至1.8V? (如果负载为1.8V)。  然后超级电容器将直接为负载供电? 超级电容器上的电压需要保持在1.8V? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    您可以通过更改 VOUT_SET 引脚电阻器来更改降压输出电压。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、但如果负载需要稳定的1.8V 电压、如何为负载提供输出? 当超级电容器和负载并联到降压输出时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    我想澄清一下我的问题、所以请您回答这个问题。 如果为了更快地为超级电容器充电、建议我将超级电容器连接到降压转换器的输出。 但我还有一个需要稳定的1.8V 的1.8V 负载。我应该如何以及在哪里连接负载? 我无法将超级电容器直接连接到右侧的负载? 因为超级电容器具有几乎线性的电压降和电流消耗。 如果我将负载连接到 Vstore、Vstore 没有降压电路来将电压降至1.8V? 感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    最快的充电可以将超级电容器连接到 VOUT、但正确的是、负载也必须连接到 VOUT。  如果您将超级电容器连接到 VBAT、则超级电容器需要很长时间才能充电至至少2.1V 以退出冷启动、并为降压转换器提供足够的余量以提供1.8V。

    此致、

    Jeff