This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5045:LM5045的浪涌保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5045, LM5020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162342/lm5045-surge-protection-for-lm5045

器件型号:LM5045
主题中讨论的其他器件: LM5020

您好!  

我们的产品使用 LM5045全桥转换器。

在测试浪涌时、我们发现48V 的直流总线电压在1000V 差分浪涌时具有120V 的峰值浪涌。

在本例中、您认为 LM5045正常工作了什么?

因为我们看到一个开关 MOSFET 曾经断开过。

此致、

月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    LM5045的最大输入电压额定值为105V、如以下数据表中的规格所示。 因此、如果峰值浪涌为120V、则 LM5045将不太可能工作。  

    LM5045在100V 以上的应用中确实可以选择使用外部启动稳压器进行偏置、如数据表第26页所示。 如果标称 Vin 为48V、且仅在120V 时出现临时浪涌、则启动稳压器可能工作。 但是、理想情况下使用电压较低的独立直流总线对 LM5045进行偏置。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄先生、

    您的意见让我更好地理解 IC。

    实际上、我们对 Vin 和 Vcc 使用单独的 BIAS_11V。  从您的评论来看、LM5045似乎不错。  

    另一个问题是偏置电路。 我们将 LM5020用于偏置。

    这也具有最大输入电压=100V 的情况。  

    对于这款浪涌电压更高的 LM5020、您能给我建议吗?

    此致、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    由于 LM5020的最大输入电压为100V、因此它也可能无法处理120V 峰值浪涌。 您是否有可用的原理图? 这将有助于我的建议。  

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wong、

    随附原理图、  

    此致、

    月亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    感谢您提供原理图。 这有助于我更好地了解您的问题。 如果输入电压为1000VDC、则需要另一个偏置电源或外部启动稳压器来保护器件。 由于您使用的是 LM5020的反激式拓扑、 因此 UCC28C56EVM-066 就是一个很好的示例。 这是一款经过验证的电路板、可将高达1000VDC 的电压转换为~15VDC。 下面的捕获是红色圆圈内的外部启动稳压器 EVM 的原理图。 您可以在 EVM 数据表中找到此原理图和更多信息。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moon、

    很抱歉、但我对 LM5020的建议犯错。 LM5020将无法使用外部启动稳压器、因为 LM5020具有集成的驱动器。  

    如果您无法使用单独的偏置电源、则可以使用 UCC28C56。 该产品 设计为与1000V 配合使用、前提是它具有上述外部启动稳压器。 此产品可能更适合您的应用。

    此致、

    王永平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢黄先生、

    我将考虑这个 IC。

    此致、

    月亮