This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62153:TPS62153的销毁(可能是热损坏)

Guru**** 2505495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62153

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967712/tps62153-destruction-of-tps62153-maybe-thermal

器件型号:TPS62153

晚上好。

我在设计的电路板上遇到了一些问题。 我已将 LM2578替换为 TPS62153、以创建5V 电源轨、为 MPU (ATMega1284P 和许多 HCT 器件)供电。

较旧电路板上的 LM2578运行正常、但 TPS62153不能正常运行。

这是我的原理图的主页:

如果我在5V 和 GND 之间直接连接一个电源(5V)、这个电路板的电流消耗介于130和140mA (预期值)之间。 如果我将电源直接连接到具有电流限制(1A)的 J1 (9V)、则表明电源短路。 我尝试将输入电压增加到12V、并且... 我只获得了 Vin 和5V 之间的短路! 我想我犯了一个错误、但我再次阅读了它的数据表、但没有找到解决方案。

当然、我已经验证了我的符号是否与数据表相对应。 外露焊盘连接到接地层。 我不理解我的错误、欢迎您提供帮助。

我使用数据表中提供的规范原理图。 VIN 大约为9Vdc、预期输出为150mA。

此致、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    我认为我们的美国团队对此器件负责。 现在是假日、请稍等片刻。

    顺便说一下、我已经阅读了您的描述、并尝试找到一些线索。 您提到 、您首先在5V 和 GND 之间直接连接了一个电源(5V)。 当时是否焊接了 U3板? 您是否在输入电压上添加了电压高于5V 的电源? 由于集成式电源模块具有并联体二极管、如果您仅在5V 输出电压下添加电压源、大电流将直接穿过上部模块并导致损坏。

    我想您可以首先检查器件是否在没有电源的情况下损坏(Vin-SW 或 Vin-GND 之间短路)。 如果是、请更改另一个板载样本并再次测试。

    如果您有其他问题、请等待美国团队的回答。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第一次、我在主电源连接器(J1)上施加9V 电压为该电路板供电、由于电路板消耗超过800mA、U3无法正常工作。 我已将保险丝更换为2A、并将电流增加至1A、但没有任何结果。 第二次、我尝试在 U3之后连接5V 电源、以检查 U3之后是否存在短路。

    当我看到此电路板上没有短路时、我尝试在 J1上连接9V/800mA 电源、但没有任何其他结果(电源直接进入保护模式、表示短路并提供给电路板3、5V/800mA)。 因此、我尝试将电压增加到12V。 U3已被销毁。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Andrew Xiong"]

    您是否在输入电压上添加了电压高于5V 的电源? 由于集成式电源模块具有并联体二极管、如果您仅在5V 输出电压下添加电压源、大电流将直接穿过上部模块并导致损坏。

    [/报价]

    精度。 当我在 U3之后为该板供电时、J1当然已断开连接。 因此、MOSFET 二极管中没有电流。

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    感谢您提供测试的详细信息。 请等待 美国团队的回复。

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我已经完成了新的测量。 如果在 U3之后为该板供电、即使按下了复位按钮、电流也不会超过240mA。 因此、在 U3之后、此电路板按预期运行(在这两种情况下:复位或不复位)。

    我看到两种配置之间只有一种差异。 当我尝试通过 J1连接器为该电路板供电时、PG 可充当电流阱。 但我不理解该引脚如何消耗超过1mA 的电流...  当然、我已经验证了 D1、R1、R2、R3和 C1的值在原理图中指示、并且 D1的阴极连接到5V。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Matt 将在这里为您提供帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、

    您能否提供更详细的设计原理图?  

    上面的原理图不包括 您在上一条消息中引用的"J1连接器"、"复位按钮"或其他组件(D1、R1-R3和 C1)。

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、请原谅我。 您将在附件中找到该部分原理图。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、

    谢谢、这确实使这一点变得更加清晰。

    我看不到原理图有任何明显的问题、这使我认为器件在测试之前已损坏。

    您是否能够使用另一个 IC 替换 TPS62153器件以查看电路板是否开始工作?

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个板(我将购买10个新转换器)。 第二个板显示相同的问题。

    在该板上、我在5V 和 GND 之间连接了一个 LED。 当我将 J1连接到电源(9V、800mA)时、此 LED 会快速打开和关闭(小于0.5s)。 当然、当 LED 关闭时、电源指示短路(或电流大于800mA)。

    如果我在 U3之后为该板供电、即使是5V/200mA、该板也会按预期运行。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、

    我已向您发送一封私人电子邮件、要求提供更多信息、以便我更好地了解这里可能发生的情况。  

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望您已收到电路板原理图(11MB)。

    此致、

    JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、

    我已收到您的文件并已开始查看。

    谢谢、

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将通过电子邮件根据讨论结果关闭此功能。

    如有任何疑问或疑虑、请告知我们。

    谢谢、

    -Matt