This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BQ24070

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967731/bq24070-bq24070

器件型号:BQ24070

您好!

我使用一个 BQ24070作为电池充电的电源路径管理 IC、并使用2G 调制解调器的稳压电源。 (如下图所示)

当 MOSFET 开关打开时、BQ24070的稳压输出中会出现毛刺脉冲。

由于 BQ24070的输出额定值在限制范围内、因此请帮助了解产生此干扰的原因。 (持续消耗的电流为700mA、来自调制解调器的浪涌为1.6A、再次使用靠近调制解调器的钽电容器进行补偿。)

我怀疑 BQ24070的配置有误。 请帮助查看此应用。

注意:仅当电池断开连接时才会出现此干扰。 连接已充电电池后、工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gupta 先生、

    我无法正确查看图像。 您可以尝试重新上传吗? 此外、如果您有原理图/波形、那也会很好。  

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Gautham

    请参阅随附的文件以供参考。

    e2e.ti.com/.../6175.TI_5F00_Query.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种毛刺脉冲似乎是由于在 MOSFET 开关导通的情况下进行470uF 电容充电造成的。 电容器正在拉高电流、这会导致输出下降、直到它充满电。 这可能会导致输出在电容器充电时暂时下降。 使用电池时、该器件能够利用其电池补充来维持输出电压、这也是您在连接电池时看不到压降的原因。

    根据原理图、此问题可能会因 IN 和 OUT 引脚上所需的电容器(最小0.1uF)而降低。 我们还建议在 BAT 引脚上使用一个33uF 电容器、以便在未连接电池时运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Anthony、

    感谢宝贵的反馈。

    根据您的建议、我们进行了一个调试会话、其结果如下所示-

     

    -这种毛刺脉冲看起来是由于在 MOSFET 开关打开的情况下进行470uF 电容充电造成的。

    我们降低了电容值、并移除了电容以检查浪涌影响、但似乎没有太大的影响。

     

    根据原理图、此问题可能会因 IN 和 OUT 引脚上所需的电容器(最小0.1uF)而降低。

    -我们在电池充电器的输入和输出上尝试了0.1uf 和10uf。 但它不会对干扰产生太大影响。

     

    我们还建议在 BAT 引脚上使用一个33uF 电容器、以便在未连接电池时运行。  

    -我们在 BAT 引脚上尝试了33uF 电容器。 但它不会影响任何毛刺脉冲振幅、但会增加充电斜率。

    所有调试快照都已附加到附件中供您参考。

    我们非常感谢您在 issue.e2e.ti.com/.../PGupta-Comments-on-TI-Suggestions.pdf 上提供更多信息

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您还能在输入端提供电压波形吗? 您提供的220uF 波形(您提到470uF 被误写)表明钽电容器正在增加干扰、这是正确的吗?

    即使在这些结果中仍包含钽电容器是否有具体原因? 如果在此基础上添加电容器(将输出电容器增加到470uF 并移除钽电容器)、会发生什么情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    您还能在输入端提供电压波形吗?-

    我们已经检查了 BQ24070的输入、没有发现任何电源干扰。 我们将再次将其捕获并与您分享、以供您参考。

    表明钽电容器正在增大干扰是否正确?-

    是的、它会增加其毛刺振幅。 但很清楚、这种干扰也没有任何大容量的钽电容器。

    即使在这些结果中仍包含钽电容器是否有具体原因?

    是的。 此电池充电器输出被馈送到2G 调制解调器、约700us 的峰值电流要求。 因此、使用这些钽电容器、我们将补偿峰值电流要求。   

    如果在此基础上添加电容器(将输出电容器增加到470uF 并移除钽电容器)、会发生什么情况。  

    我们将测试此场景。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复和提供的信息、我将等待您的测试结果。 感谢您的交流。