This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2734:LM2734XMK 周围的肖特基故障

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962340/lm2734-schottky-failure-around-lm2734xmk

器件型号:LM2734
主题中讨论的其他器件:LMR50410

您好!

我们围绕 LM2734XMK*完成了此设计。 15V 或6V4输入至5V 输出。

生产了数千个。
存在异常故障率。 罕见情况。 但速率高于预期。

外部肖特基 SS12二极管无明显原因熔断。
请注意、当发生这种情况时、周围的 PCB 区域会被煮熟、因此看起来是"死亡"。

PCB 布局非常紧凑、按照数据表"按手册"设计、也使用 webench。

环境温度约为35至55摄氏度。

转换器上的轻负载。

使用高速示波器探头来检查振铃、电压尖峰... 一切都很干净。

使用组件测试仪测量新二极管。 确认反向电压比技术规格高得多。

在部件过热时应用强:无影响。

一个特殊情况是输入电压+15V_PSA1从动态变化
6.5V 至15V 并返回。
这会是个问题吗?

一个非常简单的原理图、给我们带来了很多麻烦。

希望您能有所了解。
谢谢、
Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、您好!

    感谢您提供详细信息。 是否可以共享此设计的原理图、BOM 和布局? 因此、我可以查找器件型号及其数据表、还可以查看您所引用的网络名称和引用标识符、这一点非常重要。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚才将原理图附加到了帖子。

    二极管 PN 采用 sch。

    厚膜电阻器。

    陶瓷电容器。

    所有 SMT。

    电感器是 Coilcraft XAL4030-472ME

    我没有说过、但电路板上有保形涂层。

    非常感谢、

    Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、您好!

    我觉得设计还可以。 一些问题和意见:

    替换为新二极管是否会使电路板再次工作? 二极管被熔断多长时间? 是否有其他具有相同故障的电路板?  输出端消耗的电流是多少?

    最好进行检查

    a:SW 节点上的峰值电压-稳态和6.5V 至15V 转换期间-在某些情况下是否存在 VIN 浪涌的可能性?
    B.流经二极管的峰值电流-平均电流为1A -随着时间的推移、电流越大、寿命就越短。
    c:SW 节点上的 dV/dt 可能超过二极管规格。

    二极管制造商可以帮助识别与上述点等相关的任何选择问题。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文件已删除

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    请参阅随附的文档、其中提供了答案的答案/屏幕截图。

    非常感谢、

    Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6712.2020_5F00_12_5F00_09_5F00_D751_5F00_for_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM2734.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、您好!

    稳态波形看起来非常稳定和干净。 我看不到任何明显的问题-同样、这看起来像是一次性事件或一段时间内发生的问题(正如您所指出的)。 因此、短期测试可能无法轻松揭示问题。 也许可以选择使用在电压/电流/temp/dv/dt 上具有更大裕度的二极管。 最后一个想法是关于6.5V 至15V 转换-该转换是否非常快、转换速率是否足以导致任何 dv/dt 或 SW 节点或电流冲突? 除了这一点、您还可以进行检查。

    谢谢!

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    很抱歉回答很慢:假日季时间关闭。
    我们已经检查了转换-它们非常慢。
    在示波器上触发数千次、并检查波形。 没有。
    我们现在已经选择了规格更高的二极管。
    看起来还可以、但在大规模生产之前不会证明任何事情。
    我们还尝试了规范更低的二极管、以尝试使其失效。 没有成功。
    我们现在正在考虑一个巨大的变化、那就是同步整流器
    幸运的是、TI 拥有引脚对引脚兼容的器件 LMR50410YQDBRQ1!
    如果这是二极管上的质量问题、我们现在将是安全的。
    对此有任何评论吗?
    非常感谢、
    Jean-Baptiste
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、您好!

    没问题-我也在度假。 祝你新年快乐!  是的、LMR50410在这里看起来确实与 P2P 兼容、也是一款新发布的器件。 此外、采用同步整流器路由可能会提高效率。 由于这是一款更宽的输入电压器件(36V)、并且属于不同的产品专家、因此我请求他们审查并提供任何进一步的评论。

    谢谢、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-谢谢。

    新年快乐!

    Jean-Baptiste

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jean-Baptiste、您好!

    新年快乐!
    我查看了这个线程、正如您提到的、幸运的是、我们具有引脚对引脚兼容性。

    该器件涵盖了所需的所有规格(根据通知)、最大输出电流为1A、因此不会出现任何问题。 此外、采用同步整流器路由应能提供更高的效率。  
    请确保按照数据表中的建议选择适当的组件。

    谢谢、
    Alejandro