您好!
LM43603-Q1的设计输入电压范围为9V 至36V、客户电路板的输出为5V。
LM43603-Q1的 RT 引脚 与一个电阻器连接、以使开关频率为990KHz。
电阻值为40.2K 欧姆、容差为1%。
但是、测得的开关频率为870KMHz。
误差为12%。
在数据表中 、频率调节精度为10%、我知道这是典型值。
LM43063-Q1的最大容差开关频率是多少?
12%误差是否正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
LM43603-Q1的设计输入电压范围为9V 至36V、客户电路板的输出为5V。
LM43603-Q1的 RT 引脚 与一个电阻器连接、以使开关频率为990KHz。
电阻值为40.2K 欧姆、容差为1%。
但是、测得的开关频率为870KMHz。
误差为12%。
在数据表中 、频率调节精度为10%、我知道这是典型值。
LM43063-Q1的最大容差开关频率是多少?
12%误差是否正常?
尊敬的 Andy:
我知道典型的精度容差为10%、但它没有最大容差。
大多数单元具有相似的频率和特性、但只有一个单元具有不同的特性。
正常单元具有45mA 和过载电流、990KHz 时输入电压为36V、输出电压为5V。
开关频率也接近990KHz。
但异常单元具有39mA 负载电流和870 KHz 频率、
我应该请求故障分析吗?
我可以决定什么是正常的?
是否有一些问题可以检查它是否正常?
您好 SY、
在轻负载电流下、即小于0.5A 时、转换器的频率将从 RT 电阻器提供的频率设置点调制。
在更高的负载电流(即>0.5A)下、转换器的频率将处于 RT 电阻器可检测的设定点。
输入电压越高、即使在轻负载条件下、也可能导致 RT 电阻器在设定点稳定的频率、因为开关频率是通过峰值电感电流 r.t 调制的。
上述情况下、10%的精度设置是在高负载电流下测量的开关频率。
由于采样峰值电感器电流的变化或 该测量值的变化、在轻负载下、一个部件之间可能存在一些差异。
如果在该电源转换器的所有负载范围内要求高频率精度、我建议使用 LM62440等工作频率恒定的转换器。