This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:输出电流不能超过3A

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967576/tps53319-not-able-to-output-current-more-than-3a

器件型号:TPS53319

 原理图

当其输出低于3A 时、一切正常。 但当负载电阻器减小时、它应该输出更多电流。 其输出变为锯齿波。

CH1是输出电压、CH2是 LL 电压。 在-1.4ms 时、负载电阻器发生变化。

CH1是输出电压、CH2是 FB 电压。

1.1V、3A 时的输出纹波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图中注意到的第一件事是 TRIP 引脚悬空。 我认为这不会导致您看到的行为、但 TPS53319的最大跳闸电压应为2.4V。 使用10µA Ω 电流源时、最大 TRIP 引脚电阻应为240kΩ Ω。 我认为这可能不是问题、因为它看起来不像器件打嗝。 如果它与 OCP 相关、我们应该会看到器件自动切断与恢复、并在重新启动之前等待~20ms。

    由于器件正在立即重新启动、因此该行为看起来更像是当电流超过3A 时器件被禁用。 我怀疑这可能是由两件事引起的。

    1. 陶瓷输入电容不足。 尝试在 C2顶部堆叠更多陶瓷电容器、看看这是否有用。
    2. 陶瓷输入电容器在布局中的非理想位置。 输入电容应尽可能靠近 VIN 引脚和 EPAD 放置、并采用布局示例中所示的宽布线。

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我移动 C2的位置并将其总和添加到60uF 后、它运行良好