This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:反馈电压

Guru**** 2504025 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967586/tps61170-feedback-voltage

器件型号:TPS61170

您好,  

我们在项目应用程序中使用 TPS61170。 在以下输入条件下、引脚上的 FB 电压会变为0.573V -> Vin = 6.5V;CTRL = 3.3V。  

但是、不执行升压操作、并且输出仍然与6.5V 相同。  

我的 IC 有问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您是否在多个系统板中发现类似问题? 确保它不是由焊接问题引起的。