This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51225:VFB 电阻器和 Webench 模型?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967079/tps51225-vfb-resistors-and-webench-model

器件型号:TPS51225
主题中讨论的其他器件:TPS51395

大家好、团队、

有关 TPS512X5系列的两个常见问题:

由于它们是5V 和3.3V 降压控制器、为什么它们在内部没有 VFB 电阻器并在电路板上节省4个 SMD? 它们并不是真正可定制的、因为所有应用都需要相同的值。

是否有任何时候都有 Webench 模型?

非常感谢

Karim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Karim

    Lishuang 可以帮助您实现这一目标。

    你(们)好,Lishuang

    您是否熟悉此器件? 非常感谢!

    此致  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karim:

    1.外部 FB 电阻器提供数据表中所述的可调范围。

    由于这是8年前的 RTMed 器件、我认为 Webench 模型没有计划。 但是、如果您需要任何支持来验证组件选择、原理图设计或 PCB 设计、您可以通过 E2E 将其直接发送给我们进行检查。

    顺便说一下、我认为解决方案尺寸可能对您的应用很重要、具体请参见您的描述。 您是否考虑使用 TPS51393+TPS51395实现更小的解决方案尺寸? 凭借集成式功率 MOS、D-CAP3结构来支持所有 MLCC 应用、 内部集成 VFB 电阻器、我认为这两个转换器的解决方案尺寸可以更小。 您可以参阅:

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我将介绍这些 IC。

    新年快乐!