This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460EVM:LMQ61460EVM 纹波

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460EVM, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964595/lmq61460evm-lmq61460evm-ripples

器件型号:LMQ61460EVM
主题中讨论的其他器件: LMQ61460

您好专家、

当我评估 LMQ61460EVM 时、我发现无论 我如何调整触发器、波形始终振动。 LMQ61460的扩频功能是否会导致此问题? 此外、您还可以在输出纹波上看到一些非规律的峰值、您是否对可能导致此问题的原因有任何了解? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的应用条件是什么(VIN、VOUT、IOUT、FSW 等)? 您是否在 LMQ61460EVM 上使用默认 BOM 组件?

    测量输出纹波时、您是否使用了正确的技术(猪尾法或 Tip & Barrel 法)来精确测量输出。 您能否在电容器 C5上尝试此方法、C5是 EVM 的第一个输出电容器。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我现在要关闭此主题、因为我已经有一段时间没有听到您的反馈、所以我假设问题在您的结尾已解决

    请随时回复此主题以重新打开以进行进一步的故障排除。

    此致、

    Jimmy