This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24172:在使用3节锂离子电池充电时、适配器电压是多少?

Guru**** 2506095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24172

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967207/bq24172-what-is-the-adapter-voltage-when-charing-3cell-li-ion-battery

器件型号:BQ24172

大家好、TI 专家

BQ24172用于定制设计的充电管理。 当适配器电压为13V 或以上时、STAT 引脚始终为低电平、即使电池充满电也是如此。 在同样的情况下、当适配器电压降至12.6V 时、STAT 引脚立即变为高电平。 这是否意味着为3节电池充电时的上限为12.6V?

此致

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电器似乎正在进入睡眠模式。 在3节电池系统中,3*4.2节电池=12.6V。 要退出睡眠模式、适配器电压必须大于电池电压。

    因为 STAT 始终为低电平。 是否启用了终端?

     此致、

    Ricardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricardo

    是的、STAT 引脚启用终端。(1.5k Ω 电阻器和一个 LED)。  对于13V 适配器电压下的充电过程、STAT 引脚将低电平保持在6小时以上、对于10Ah 电池、峰值电流为4A。 大约3小时后、电池充电后、电压显示为12.5V、此后电压始终为12.5V、持续3小时以上、因此我认为电池实际上充满电。  

    当我移除电池时、适配器侧总共提供17mA 的电流、我发现 BQ24172仍在切换。 是这样吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我指的是 TTC 引脚连接、而不是 STAT 引脚。 TTC 引脚用于控制向 STAT 引脚报告"充电完成"的充电终止功能。

    TTC 可以是高电平、低电平、也可以连接到电容器。 更多详细信息、请参阅引脚功能表。

    此致、

    Ricardo