This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63050:TPS63050

Guru**** 655270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967242/tps63050-tps63050

器件型号:TPS63050

您好、先生、

QCC 使用 ST MCU/STM32F070CBT6的 Pb9 GPIO 引脚46来调节 TPS63050RMWR 的 VBUS o/p 电压。

问:

如何控制 GPIO 达到2 Vo 以下?

介于4.64~5.25之间的高电压范围、典型值为5.0V

3.8 ~4.18之间的低 V 范围、典型值为3.9V

2.是否需要调整分压?

3.当 PS63050RMWR EN 引脚11为低电平时、VOUT 是否为1.XV?

谢谢、Ian。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    对于问题1和2、我将向您转发一份应用手册。  www.ti.com/.../slva251.pdf

    问题3。 这毫无意义。 请检查是否有另一个电源轨。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Minqiu、

    本应用手册似乎与 QCC 应用不匹配、尤其是 R3电路。

       但 VDACLOW 和 VDACHI源自 何处? 和价值?

    提高   Vout 精度的唯一方法似乎是选择1%的电阻器。

    谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ian:

    如果客户必须使用自己的电路、我建议他们在 TI-SPICE 上进行仿真。  

    是的、Vout 精度与电阻和 Vdac 信号有关。 Vdac 来自 GPIO、也可以在低通滤波器之后使用 PWM。