请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24040 您好!
客户正在使用 BQ24040 EVM 进行评估。
请告诉我充电时 BQ24040的运行情况。
如果系统在充电操作期间请求10A 电流、该器件如何工作?
(客户正在使用支持10A 放电的电池。)
通过对实际应用和 bq24040 EVM 进行评估、该器件顺利切换到电池放电。
但是、我希望在 VINDPM 保护工作时进行开关。
您能否解释充电过程中出现大负载请求时的预期运行情况?
此致、
Yusuke