This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27524:INA 和 INB 到 GND 电阻器

Guru**** 2506115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966542/ucc27524-ina-and-inb-to-gnd-resistor

器件型号:UCC27524

您好!

在数据表中、我们显示了从 INA 和 INB 到 GND 的400k Ω 下拉电阻器。

但我已经使用万用表测量了电阻器、它是8.2Mohm、而不是400k Ω。

为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Howard, 我们将通过电子邮件与您联系,解释为什么您没有看到使用 DMM 的下拉电阻。