各位专家、您好!
我对过载保护有疑问。 在升压模式下、当 VOUT (MAIN)直接短接至 GND 时、器件将如何工作? 我的客户在以下情况下检查了线圈是否损坏。 因此、我想知道 TPS610986是否能够在以下情况下提供保护。
[测试条件]
- Vin=3V
-输出电压(MAIN)=3.34V
-Iout (main)=0.5mA (它是输出与 GND 短接之前的负载电流。)
- Vout (sub)=3.31V (当器件处于激活模式时)
-Iout (sub)=25mA (它是输出与 GND 短接之前的负载电流。)
*输出连接 GND 期间的电流约为3~4A。
数据表提到:
'如果输出电压降至输入电压以下、整流开关的反向栅极二极管会正向偏置、电流开始流过。 由于该二极管无法关断、因此负载电流仅受其余直流电阻的限制。 过载状况消除后、转换器自动恢复正常运行。"
因此、我认为该器件无法保护此类情况、因为输出电压低于输入电压、电流将流经体二极管。 我的理解是否正确?
此致、
福吉瓦拉