请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54310 大家好 、
我的客户现在正在使用 tps54310、根据数据表、高侧 FET 在-0.6V~7.6v VDS 电压下应该是可以的。 但是、目前客户的高侧 负 电压略低于-0.6V (-750mv)、我们想要检查风险(根据 我 的经验、 电压应该是好的)。 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Frank、
您是对的、这不应成为问题、因为指定的电压为-0.6V 直流电压、并且在其应用中、-0.75V 的下冲在2.5ns 的极短时间内发生。 这很正常。
甚至还有一个应用手册、您可以在此处阅读: 了解 SW 节点的绝对最大额定值。
此致、
Davor