请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61023 主题中讨论的其他器件:TPS61230、
大家好、
我的客户考虑使用 TPS61230、他正在进行评估。
他观察到相对较大的输出噪声和开关噪声上的过冲、而他使用猪尾探针正确测量每个节点。
目前、他考虑添加缓冲器、但您能否通过查看上传此 内部链接的原理图/布局/波形来提供任何意见、 从而更大限度地降低噪声?
我建议添加0.1uF 的小型电容器、以最大限度地减少开关环路。
应了解有关降低噪声的任何其他提示。
条件:
- 输入电压:3.5V
- 输出电压:5.24V
- 输出电流:800mA
此致、
Shota Mago