This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952将寄存器设置为手动开启 FET

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162191/bq76952-bq76952-set-the-register-to-manual-turn-on-fet

器件型号:BQ76952

你(们)好  

我有一个查询、但 BQ76952需要您的帮助。

我想在达到保护时将 MOS 关断、并手动开启、而不是在达到恢复条件时自动开启。

如何设置?

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    TRM 中介绍了推荐的方法:

    例如、它们可以使用与以下类似的逻辑:

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的回复。

    我想知道如何仅由主机控制 MOS、在保护方面、芯片在主机发送命令之前不会恢复。

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    Matt 建议的方法是使用主机控制 MOSFET 的方法。 FET 将在故障期间由 BQ76952自主触发、为了使 FET 保持关断状态、您需要发送 Matt 所述的命令。

    然后、要手动恢复 FET、您应发送 FET ON 命令、如 Matt 所述、如图所示。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon