This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:电路原理图审核请求

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965609/tps53319-schematics-review-request

器件型号:TPS53319

您好!

 

我的客户使用 TPS53319设计了 Vin=12V、Vout=3.3V 和 Iout (max)=8A 降压转换器电路。

请查看他们的原理图并提供反馈。
tidrive.itg.ti.com/.../e6926fb2-d9ff-4854-9b3f-08ff68b4de19

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是我的建议

    将 R3034更改为1.13kOHm
     使用0.68uH iRIPPLE 将 L3003更改为1uH 或1.5uH 在500kHz 时、对于12V 至3.3V 的电压、iRIPPLE 非常大
    不知道 LL 节点上 C3021上 D3004的用途。  

    有关 PCB 布局示例、请参阅数据表中的图11.-1