This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:原理图审阅

Guru**** 1700900 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5156, LM5157
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162934/lm5157-schematic-review

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LM5158LM5156

大家好、团队成员、  我从客户那里得到了原理图审阅。 如果他们使用 LM5157x 而不是 LM5158 (位于原理图上、但请认为是 LM5157x)、他们希望得到 R、L、C 值的确认。 此外、我想指出的是、LM5157x-Q1中指向快速计算 Excel 工作表的链接无法正常 工作。  

客户规范

  1. VIN = 5V/3A
  2. VOUT =+27V/-20V
  3. 应用:激光雷达传感器

 

+27V 原理图

 

 

-20V 原理图

 

 

 

  1. 请检查 R2和 R6值以分别生成+27V/-20V 输出
  2. 5V GND (输入)和27V GND (输出)应该分离?
  3. AGND 和 PGND 可连接为原理图?
  4. 对于+27V 和-20V 输出、请查看 R、L、C 的额定输入/输出电压值
  5. 要调节输出电压值、可使用电位器来调节 R6?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 快速入门计算器发布在器件的产品文件夹中: https://www.ti.com/lit/zip/snvr511 。 原理图报告最大负载电流为1.5A、LM5157无法在5V 输入电压下提供此类负载、因为它的开关电流限制将会超过。 反馈分压器的计算基准为1V:1/1.9*(1.9+49.9)~ 27.2V。 由于需要负电源轨、我们可能建议使用可提供两个电源轨的反激式器件和 LM5156等控制器。 如果还有其他问题、请告知我们。   

    此致、
    Em