This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54160:PH 电压

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162631/tps54160-the-voltage-of-ph

器件型号:TPS54160

大家好、

二极管两端的压降是否为0.7V?  这会损坏 TPS54160吗?

如果 PH 的反向尖峰过大、我是否必须添加 RC 缓冲器才能使其小于2V? 谢谢。

Charlie、您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    二极管上的压降为0.5V、因为我们通常 在高频应用中使用肖特基二极管。

    如果 PH 的反向尖峰过大、您可以在 Vin 和 PH 之间添加 RC 缓冲器、使其小于2V。 但仍建议在绘制布局时注意布线、以避免出现此问题。

    此致、

    极光领带  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora、

    感谢您的支持。

    请确认:是在 Vin 和 PH 之间添加了 RC 缓冲器电路、还是在 PH 和接地之间添加了缓冲器电路? 谢谢。

    此外、我的客户正在测试 SS310、

    SS310的正向压降太大、无法施加、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charlie、

    您可以在 Vin 和 PH 或 PH 和接地之间添加 RC 缓冲器。 客户需要根据 实际情况尝试哪种更好的方法。

    SS310太大而无法应用、SS38或 SS36就足够了。

    此致、

    极光领带