尊敬的 TI 专家:
1、
1) 1)我使用了外部 N 沟道 FET 的平衡电路设计来实现平衡、但在测试期间捕获的平衡波形(如随附的图片1和2)是否正确? 因为我已经测试过均衡导通时间为250ms、周期为260ms、导通的波形不规律、这与您提供的均衡波形不一致。 


2) 2)此外、我还将均衡导通电压设计为3.3V。 我发现、当一节电池的电压为3.3V、而其他电池的电压为3.2V 时、均衡将开启20s、然后关闭。 这是正常的吗? 为什么? (图4) 
3) 3)建议 Rgn 1KΩ 的电阻值吗? 10kΩ 确定吗?
2.当驱动多对 MOS 时、CHG 和 DSG 的驱动电阻越小、驱动电流越大、驱动操作系统的能力就越强、对吧? 驱动电阻器是否有推荐的值范围?