This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:BATFET 是否关断将使电池电压下降

Guru**** 2505475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965154/bq24195-will-batfet-turn-off-will-falling-battery-voltage

器件型号:BQ24195

请澄清 一下 BQ24195充电器芯片在电池电压降低时的行为。  这尤其是我们需要了解的这种不断下降的电池电压行为

似乎有两个适用的参数:
   VBAT_DPL       电池电量耗尽阈值         2.4V
   VBAT_DPL_Hy   电池耗尽上升迟滞   170mV


由于唯一的电源是连接到 BAT 的电池、 因此 BATFET 是否会在电压低于特定值时关闭并隔离电池?   
   该隔离电压点是否在数据表中以 VBAT_DPL (2.4V)的形式给出?

隔离后、插入 VBUS 电源是否会消除电池隔离并允许充电器启动电池的"涓流充电"?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、


    由于唯一的电源是连接 到 BAT 的电池、 因此 BATFET 是否会在电压低于特定值时关闭并隔离电池?   

    因此、您应该将 BATFET 视为两个背对背 FET、它们具有相反的体二极管。 为了防止过度放电、相应 FET 的体二极管将阻止放电电流、但允许在任何时候开始涓流充电。


       该隔离电压点是否在数据表中以 VBAT_DPL (2.4V)的形式给出?

    正确

    隔离后、插入  VBUS 电源是否会消除电池隔离并允许充电器启动电池的"涓流充电"?

    是的


    此致、

    Ricardo