This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650930:低电压电平转换器作为用于非电池系统的通用电平转换器

Guru**** 2508415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650830

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/876483/tps650830-tps650930-low-voltage-level-shifter-as-a-general-purpose-level-shifter-for-non-battery-systems

器件型号:TPS650830

尊敬的团队:

器件型号:TPS650930

查询:对于非电池供电的系统、如何端接 TPS650930中的 NU 引脚和 BC_ACOK 引脚。 另请参阅数据表"表5-59中的"如何配置通用电平转换器"。 MISC_BITS 寄存器字段说明"。

如果可能、

  1. 是否需要电平转换器的 ENVLA 输入引脚和 LVA 输出引脚 NO's (根据表5.59)?

  2. 即使在紧急停机期间、该电平转换器也能正常工作。

  3. 如建议的电气特性中所示(IN_LSA、IN_LSB 和 IN_LSH 是电平转换器使能输入、OUT_LSA、OUT_LSB、OUT_LSH 是电平转换器输出)。 需要知道上述引脚的确切引脚编号。

  4. 在这种情况下、为电平转换器的 EN I/p 和 OD o/p 提供引脚编号。
  5. 是应用报告 SLVA687 "TPS65083x 设计指南"、适用于 TPS650930。 以便我们可以参考本设计指南中的其他终端。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  TPS650830和 TPS650930数据表之间似乎存在一些不连续性。  请注意、TPS650930上没有 ENLVA 引脚、这实际上是'NU'引脚。  在 TPS650930数据表中、建议的 NU 端接连接到接地端。

    BC_ACOK 引脚上拉(100K 欧姆)至 EC_VCC。  TPS650830 EVM 就是这种情况的证明、它是为 BC_ACOK 使用而进行有效编程的 LVA、如您参考的设计指南中所述。   

    对于配置、应使用默认值 BC_ACOK_EN=1、这意味着不使用 ENLVA。

    请告诉我这是否不清楚。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:    
       已理解您的解释。 再次确认、
       1) BC_ACOK 是相对于 ACOK 引脚的电平转换器输出(当 BC_ACOK_EN=1时)。 TPS650930只有一个(EN1=ACOK)电平转换器可用、其余的为 NC。
       
    此致、

    Vigneshwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  没错

    此致、

    Chris