This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51285B:在 Windows 10中软关断时、5V 和3.3V 输出关断。

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51285B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/873817/tps51285b-5v-and-3-3v-outputs-shutdown-when-soft-shutdown-in-windows-10

器件型号:TPS51285B

尊敬的先生、我们现在使用 TPS51285B 作为降压转换器、使用 TPS650945作为 PMIC、CPU 为 Intel APL-I E3940。

当我们在 Windows 10操作系统中关断电路板时、 TPS51285B 的5V 和3.3V 输出也会关断。我们注意   到 TPS51285B 和 CPU 之间没有通信接口。 这是如何工作的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、您能上传51285的总原理图吗?在51285关断、Vin/Vreg3/V5A/V3P3A 时、您是否看到了一些波形?

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:  

    当51285关断时、Vin=12V、Vreg3=3.3V、V5A=0V、V3P3A=0V。原理图中有2个选项、我们使用选项1(自动上电)。

    e2e.ti.com/.../2021.UP.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否尝试过其他选项? 在农历新年后将会进行详细检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    检查 EN1引脚上的电压(网络51285) 网络在您共享的原理图中进行了标记、因此它可能包含28页原理图的另一页上的连接、但共享的4页上未显示该连接。  处理器可能会将 EN1拉至低电平以进入睡眠模式。  由于 EN2由通道1的输出供电、因此将 EN1拉至低电平将禁用5V 和3.3V 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zhut05

    是否有基于 Peter 和我的建议的更新?