This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65105:正在寻找 LCD 偏置解决方案

Guru**** 2511905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100, TPS65105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883275/tps65105-looking-for-a-lcd-bias-solution

器件型号:TPS65105
主题中讨论的其他器件:TPS65100

您好!

我正在向客户推荐 LCD 偏置解决方案。 请求是:

  • AVDD=12.5V@19mA
  • VGH = 19V@0.5mA、
  • VGL =-10V@1.2mA

我已检查 TTPS65105、TPS65100。 我看到、两者之间的差异是最小开关电流限制。 不过,我不能确定哪一个最适合我们提出建议。

请您帮助我提供一些建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AClemotte、

    感谢您的提问。 让我联系该部件的专家。 您可以在2月28日之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于您的客户应用中的负载电流相当低、因此 TPS65105具有较低的开关电流限制应该足以满足此应用的要求。 因此您可以向客户推荐 TPS65105。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!