This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24195:最大输出电流是多少? (SYS OUT &安培;充电 OUT)

Guru**** 2503995 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24195, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883091/bq24195-what-is-the-maximum-output-current-sys-out-charging-out

器件型号:BQ24195
主题中讨论的其他器件: BQ25713

尊敬的 TI 团队:

我的客户正在设计新项目。  它们都需要4A 电流用于系统和充电。  

我认为 BQ24195的最大输出电流为4.5A。 (系统电流+电池电流)

请告诉我 BQ24195的系统最大输出电流和充电电流的确切值。

谢谢、

Downey Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    你是对的。  最大系统电流加上电池电流为4.5A。  要获得更高的电流、我建议您将两个充电器并联、如下面的文章中所述、或者改用电流更高的外部 FET 充电器、如 BQ25713。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1. 如果2A 充电电流被设定并且系统电流消耗3.5A、那么充电电流是否减少至1A?

    2. 如果系统电流消耗超过4.5A,电池是否会释放不足的电流? 还是充电器 IC 提供过流保护?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    关于第1条,是的。

    关于2、电池的补充电压最高可达 IBATFET_OCP=9V。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答。

    Regarding2、如果为充电器 Vbus 供电且内部降压稳压器工作、并且系统消耗电流超过4.5A。  由于没有足够的电流为电池充电、电池电流是否流入系统(放电)?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Downey、

    是的。

    此致、

    Jeff