This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120A:寄存器问题

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/869931/bq25120a-register-issue

器件型号:BQ25120A

大家好、

我们在设计中使用 BQ25120A、我们遇到了一些问题。

1.充电过程中,我们读取状态和运输模式控制寄存器,寄存器提示状态为“READY NOT REGIS充电”。

我们关闭 VIN_DPM 和计时器寄存器中的安全计时器限制,长时间充电后,器件进入默认模式,输出电压为1.8V。 我们尝试在 I2C 上进行通信,但在我们取出电池之前失败。

我们对这个问题感到困惑。 请就这一问题向我们提出一些建议。

非常感谢。

BR  

 Sara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能不能共享您的原理图。 发生问题时/CD 引脚的状态是什么、VIN 是否存在?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Sharafadeen、

    对于第二个问题、Vin 为5V。/CD 为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否发布寄存器转储、以便在问题发生时查看器件设置。

    I2C 线路上拉至什么电压? 什么电压轨为 MCU 供电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭它、因为我没有听到。