This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV705:1.8V 和2.8V 下的压降电压

Guru**** 2505525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/883332/tlv705-dropout-voltage-at-1-8v-and-2-8v

器件型号:TLV705

大家好、

客户正在寻找压降电压的测试结果。

您是否具有与以下类似的波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiquille、  

    压降与负载电流成正比、对于该器件而言、压降具有相当高的线性度。 对于不同 Vin 下的压降值、您可以使用图4。 您可能需要找出系统中的输入电压、并使用压降数字来估算输入电压和输出电压之间是否有足够的余量。  

    明白了吗?

    此致、  
    Jason Song