This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22678:关于反相输出应用

Guru**** 2504095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/875572/lm22678-about-inverting-output-application

器件型号:LM22678

您好的支持团队、

我对 LM22678有一些疑问。
我们的客户正在考虑使用 LM22678。

[问题]
LM22678是否可用作反相转换器?
(例如、12V 至-5V 输出)
我担心数据表第2页上的“4修订历史记录”会显示“已删除反向稳压器应用程序”。

2.如果它可以用作反相转换器,数据表第15页的“8.2.1.2详细设计过程”中关于外部组件选择(电容值和电感)的描述也可以应用于反相转换器?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masanori、

    是的、此器件可用于反相降压应用。

    有关详细的设计过程、请参阅此 TI 应用手册 、其中介绍了反相降压/升压应用的所有必要设计过程。

    http://www.ti.com/lit/an/snva856/snva856.pdf

    如果您认为我的回答回答了您的问题、请关闭主题。

    此致、

    应用工程师

    Ankit Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ankit-San、您好!

    感谢您的信息。
    我将会参考它。

    此致、
    M. Tachibana