This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62135:TPS62135的输出纹波

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62135

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/882771/tps62135-output-ripple-of-tps62135

器件型号:TPS62135

大家好、

我的客户希望为其他应用设计一个直流/直流转换器。

需要输出规格小于3mV 的纹波噪声。 我检查 了无源器件值并在 WEBENCH 中进行仿真。

它们都可以实现目标。  它们还具有可测量1mV 电压的仪器。

我知道该规格至关重要、上述信息能否保证输出噪声<3mV  

我们应该关注什么因素? 下面是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我想你会发现在现实生活中很难做到这一点。  对于 TPS62135等基本开关稳压器、我认为开关频率下的7 - 10mV 操作系统纹波大约是您将看到的最佳值。  这不包括任何开关噪声。  此外、在 PFM 运行期间、纹波将更高。  为了实现更低的输出纹波、将需要一个后置滤波器或 LDO。  我们今年晚些时候推出的新器件 TPS6291x 可能符合该规范。  您的时间范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢你的答复。 但我仍然有一个问题、我使用纹波电压公式来计算其值。 它显示纹波可能低于3mV (由开关噪声产生)、但您说"我认为开关频率下的7mV - 10mV 操作系统纹波是您将看到的最佳值。  这不包括任何开关噪声。"

    那么、什么因素可能导致7-10mV 纹波?(假设 L/C 是理想值、无 ESR/DCR)及其百分比。 (IC/探头/...... ?)

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    我假设您正在考虑在没有损耗、ESR 或 ESL 的情况下进行理想建模、那么您可以计算出一小部分纹波。  我在开关稳压器领域工作多年、我很想详述、根据经验、如果没有次级滤波器或 LDO 跟随器、您将无法实现优于7-10mV 的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的建议。 我会告诉客户。 您是否具有适用于直流/直流降压转换器的2级滤波器设计? (首选 TPS62135)

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊

    LC 滤波器将在转角频率之后提供40dB/十倍频的衰减。  设置转角频率以提供所需的衰减。  尽管对于您的应用、我可能会推荐 LDO 跟随器。