This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCR021205:DCR021205P-U

Guru**** 2507015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/879849/dcr021205-dcr021205p-u

器件型号:DCR021205

您能否提供一些有关 TI PN DCR021205P-U 的信息、这是一款2W、12V 至5V 转换器。

 

有时、我们会得到一些器件、这些器件最初在5V 输出下测试正常、但当集成到下一级组件中时、5V 失败、无输出。  这似乎是一个负载问题、但仅更改直流/直流部件、然后建立系统功能。  它可能是一个将其下拉但保持下降的瞬态负载。  在更换 PCB 之前、先在3个组件中进行了测试、结果相同、因此下一级组件可能不会出现问题。  我们确实具有相当大的电容负载、板载负载为75uF。

 

目视检查设备和连接是否正常。  该器件标有 Burr-Brown 名称、 所有近期 故障的生产日期代码均为88ZE09H。  我们最近已经重复了5次,因此想知道是否有任何变化,或者这些是使用的旧部件。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robert、

    您能否探测每个引脚并告知我们您发现的电压。 如果可能、还请共享布局。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    除了 Sam 对每个引脚上的电压测量提出的问题之外、您能否回答以下问题?

    1. 您能否在引脚8 (输出接地)和引脚9 (电压输出)之间进行导通性检查以确保没有内部短路?
    2. 当器件集成在下一级组件中时、您是否会拉出相同数量的电流(400mA)? 这些隔离式直流/直流转换器需要一定的预加载电流才能正确调节。  
    3. 生成器件时的过程是什么?初始测试和"下一级装配"之间的回流焊曲线是什么?  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.未发现短路

    2.是的、下一级组件连接了一个具有1个集成器 IC 和光电二极管的小型 PCB。  添加的电容很少。  PCB 通过电缆进行连接、但电缆和电路板未出现短路。

    3.需要联系我们的 CM 以获取回流焊曲线、但我们使用了大量电路板。  问题是什么、峰值温度和持续时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个双面 PCB、其输出电容器和输入电容器以及电感器直接位于直流/直流器件的下方。  器件按转换器的长度分隔。

    进行测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    数据表中的绝对最大回流焊温度规格为 260C。 我想确保在回流过程中、这些器件不会因峰值温度高于绝对最大值而损坏  

    您提供的原理图与 图6中详述的典型原理图类似。  

    当您获得 Sam 建议的电压测量的更多信息时、请告诉我。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    您是否能够从每个引脚获得更多电压测量值以及组件的峰值电压/回流配置文件?

    一段时间以来、我没有收到您的反馈、希望获得更新。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您再次查看。  看起来可能是装配体问题。

    当我研究该组件时、我在钽大容量电容器上发现了较小的烧伤标记、并在相邻外壳上发现了相关的烧伤标记。

    看起来 PCB 的移动量可能会超过预期。  最初修复的是外壳和/或 PCB 边缘上的聚脂薄膜胶带。  因此、上周未报告任何制造问题。

    我需要得到确认、这解决了问题、但看起来是问题所在。

    感谢你的帮助。

    Bob Pearcey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的更新。  

    如果您对电源模块还有任何其他问题、请随时回复此消息、该主题将重新打开以获得进一步支持。

    我将关闭此主题。

    此致、

    Jimmy