您好!
LM3017能否用作具有真正关断功能的高侧开关? 在我们的应用中、我们确实需要最大程度地减小关断电流并使其保持在纳安范围内。
我的想法如下。
- 删除 L1和 D1 (来自典型应用电路)。
- 关断模式下保持使能≤0.4V。
- 对于 直通模式、保持使能≥2.6V。
但是
- 我们应该如何处理反馈引脚?
- 我们如何禁用电流限制,以便此高侧开关可以与高电流功率 FET (N 沟道)配合使用? 或者、我们是否可以欺骗它永远看不到过流?
- 上述任何一项是否会对关断和工作/静态电流产生负面影响?
40nA 关断电流远不能通过。 但是、μ 1µA 最大值足以排除该问题。
您能不能告诉我哪些因素会导致 LM3017在关断时从40nA 变为1µA μ A、以便我们能够评估它主要位于何处?
请注意、我仍将继续我的另一个有关高侧开关的主题、因为它可能仍有更好的东西。 如果我对 LM3017的工作方式有误、那么我不想破坏该线程、因为我仍然需要帮助。 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/895959